This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650861:请在制造过程中帮助进行 TPS650861编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, TPS650861, BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728718/faq-tps650861-please-help-on-tps650861-programming-in-manufacturing-process

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他部件:IPG-UI、、

您好!

 

我的客户 开始计划构建板、并面临编程问题。 请在以下需求方面提供帮助? 谢谢

 

  • 请帮助检查查询“但不确定此 IC 是否有默认代码,以及此默认代码是否支持成功开机,然后执行联机程序”?
  • 请分享是否有在线程序工具或脚本。
  • 请分享离线程序装置 PN (编程套件 PN)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios、

    感谢您的发帖。 Nick 将在周一上午的达拉斯时间作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helios、

    请在下面查看我对您问题的回答。

    • 请帮助检查查询“但不确定此 IC 是否有默认代码,以及此默认代码是否支持成功开机,然后执行联机程序”?
      • PMIC 通电后、PMIC 上的默认代码不会为任何稳压器通电。 这是特意设计的、因为所有稳压器输出均设计为由客户编程以满足其设计要求。
    • 请分享是否有在线程序工具或脚本。
      • 有一个 TPS65086100 OTP Generator Excel 文件、可以获取 TPS650861的所有所需设置、并为 IPG-UI EVM GUI 创建原始 I2C 命令列表或命令列表、以设置所有器件设置。
      • 还有一本《TPS65086100非易失性存储器编程指南》、介绍了编程过程以及 TPS65086100 OTP Generator Excel 文件中的所有设置。  
      • 所有这些项目都位于此处的产品文件夹 中。
    • 请分享离线程序装置 PN (编程套件 PN)
      • 编程板器件型号为 BOOSTXL-TPS650861。
      • 此电路板的用户指南介绍了如何使用此电路板和 IPG-UI EVM GUI 对 TPS650861进行编程。
      • 此电路板的产品文件夹位于 此处。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Nick