Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
早上好、
我在 MMH 电池组中使用 BQ34Z100-G1 (24S1P 配置)。
我尝试重复两次学习周期过程以创建黄金文件、但 在充电和弛豫阶段之后出现问题:Udate 状态不会切换到05。
说实话、从任何文档中都不清楚如何将学习周期应用于镍氢电池组。 例如、镍氢电池不需要 CC-CV 充电方法、因此我没有应用它。 实际上、BQ34Z100-G1还有其他用于检测可应用于正常 CC 充电方法的电荷终止的标准(例如 dT/dt 和负 dV/dt)。 因此、我按照 CC 充电阶段(在 C/5时)执行了学习周期。 在我的学习周期中、BQ34Z100-G1检测到完全充电、OCVTAKEN 在弛豫期间正确切换至1、Vok 为0。 但是更新状态不会切换到05、并且 Qmax Cell 0参数 固定为原始设置值。
我怀疑必须始终使用 CC-CV 充电方法执行学习周期、但我在任何文档中都找不到有关这一点的任何解释。 实际上、在我的 CC 充电阶段、我注意到 BQ34Z100-G1在 SOC=100%时检测满电荷(我想当传递的电荷等于 Qmax 值时)、但在这之后、我的特性阶段仍会持续很多时间、因为 dT/dt 终止条件仍然很远。 因此、在充电阶段最终强制进入电池单元的总电荷远高于标称值(即为 Qmax Cell 0设置的原始值)。 这可能是个问题吗?
有人能帮我解决这个问题吗? 我需要一些关于在 我的镍氢电池组上执行学习周期的建议。
谢谢、致以诚挚的问候
Matteo