This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340-Q1稳压器使能功能不工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744143/tps55340-q1-tps55340-q1-voltage-regulator-enable-function-not-working

器件型号:TPS55340-Q1

您好!

我使用两个 TPS55340QRTERQ1稳压器在电路板中使用12V 输入输出15V @ 1.5A 和28V @ 0.5A。 I 使用 EN (使能引脚3)功能来控制稳压器输出。 稳压器在输出正确输出电压的启用级期间正常运行。 然而、当稳压器被禁用时、它的输出大约为11.6V (略低于我的输入电压)。 当 EN 引脚为低电平时、预期结果应该为0V。 我在两个稳压器上都看到了这个问题。 请参阅下面随附的原理图。  我使用 WEBENCH 设计工具来获取原理图。

非常感谢您的帮助。
 
谢谢、
Amar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是由输出二极管 D1引起的。 因此、Vo 通过该二极管与 Vin 连接。 因此、即使 IC 已断开连接、Vo=Vin-VF、其中 Vf 是二极管的正向压降。