This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:TPS62097预偏置启动?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TPS62097-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728823/tps62097-tps62097-pre-bias-start-up

器件型号:TPS62097

您好!

TPS62097网页显示该器件能够 进行预偏置启动。 数据表中没有显示任何内容。 那么、这是什么?

TPS62097-Q1是否支持预偏置启动?

此致

Torbjörn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torbjorn、

    是的、它可以开始进入预偏置。 但是、输出放电通常会对输出端存在的任何预偏置进行放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 后续问题:
    假设使能输入被驱动为低电平、器件进入关断状态并开始对输出电容器放电。
    然后、在器件有时间完成放电周期之前、使能输入突然驱动为高电平。
    会发生什么情况?
    提出问题的原因是、我们遇到了器件(非 TI)问题、如果在放电阶段发生故障、器件(非 TI)会发生故障。 ("下"续流"MOSFET 损坏)。
    此致!
    Torbjörn μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torbjorn、

    感谢您的讲解。 欢迎您测试 EVM 并查看其如何为您的系统执行。

    您可以在电气表中看到、该器件对功率 FET 具有正向和反向电流限制。 这可以防止过大的电流流动。

    在您描述的情况下、当 EN 为低电平时、SS/TR 引脚也会放电。 该器件将输出电压调节为 SS/TR 引脚和 FB 电阻器设置的电压。