This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:扩展运算放大器的电源轨

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2664, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743732/tlv61046a-extending-supply-rails-for-op-amp

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:LM2664TLV61046

您好!

我最近在放大器论坛中开始了一个主题、并被建议在电源管理论坛中继续进行: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/742175/2745962#2745962

基本上、我的产品要求是测量任一电源轨5mV 以内的输入信号、其精度优于10mV (首选1mV)。  我们已确定需要扩展电源轨以实现我的目标、我希望通过浏览您的电源建议以及使用 TI 的 WebBench 电源设计器来验证我正在考虑的器件。

我的设计具有8-20V 的输入电源、我还有一个5V 稳压器。  我在电源轨中具有很大的灵活性、但目前考虑的是+24V 和-3V。  我计划在其输出端使用具有4K 电阻分压器的 TLV07IDR、因此每通道的总电流消耗为~7mA。  有两个通道、因此我需要一个能够提供20mA 电流的电源。  

目前、我正在考虑使用 TLV61046在24V 下创建上轨。  我正在考虑使用 LM2664来生成-5V 的负电源轨。  这两种情况都将使用稳压5V 作为输入。  我还在考虑 MC33063 (可能是因为我不需要在1.5A 附近的任何位置使用已取消注册的组件)、但由于 WebBench 工具甚至不建议这样做、我犹豫不决。

您能否就我计划用于此应用的器件以及您可能建议的任何其他选项提供任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 J.Schweiger:

    TLV61046A 是从5V 输入生成24V@20mA 电流的最简单器件。 LM2644也足以应对负电压。
    我建议您仿真或应用 EVM、以检查电源的纹波是否会影响测量精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您贾斯珀。 在 LM2664上、您能就电容值选择提供任何建议吗? 我看到测试电路使用3.3 μ F、但除此之外、我看不到建议值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 J.Schweiger:

    我建议使用 Murata 或其他供应商提供的4.7uF、0603封装、10V 或更高额定电压的陶瓷电容器。