请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62810-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
IC TPS62810-Q1的 PWM 输出中存在过冲和下冲振铃。 我将其用作3.3V 至1伏 降压转换器。 尽管输出没有问题、但纹波有限、电压精确到1伏。 我附加的是 PWM 图像、其过冲和下冲振铃如白色圆圈所示。 此图不是我的转换器 TPS62810-Q1的图像 、而 是在 TPS62810-Q1 直流到直流中产生相同的失真。 请给我解决问题。
PFA、
此致、
Jitendra Kumar Rana