This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:双相不共享电流

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728296/lm25119-dual-phase-not-sharing-current

器件型号:LM25119

输入电压:24V

输出电压:12V

输出电流:30A

F:400KHZ

交错式两个电流不均匀、一侧为10A、另一侧为20A。

这两个参数完全相同。

PCB 对称布局

两个电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是主电路的原理图。

    参数不一定正确、但两条道路的参数完全相同。

    希望钱陈 工程师能帮我分析。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢