This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:NC 引脚 TLV704

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744199/tlv704-nc-pins-tlv704

器件型号:TLV704

团队、

根据 TLV704的数据表、未连接引脚4和5、 建议 将其保持悬空或将 其连接到 GND。
我们希望将引脚4连接到 IN、将引脚5连接到 GND、因为这将简化我们的布局。
这种方法是否存在任何问题?

谢谢!

-Joe    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    建议将引脚4和5接地以提高热性能。 TLV704采用热指标较差的 SOT-23封装。 如果您的应用在 LDO 的导通 FET 上需要大量功率耗散、则必须仔细放置 PCB、以确保 LDO 的结温不超过125 C。结温可通过以下公式估算:

    TJ = Ta + RJA * PD

    TJ =结温
    TA =环境温度
    RJA =结至环境热阻
    PD =导通 FET 上的功率耗散

    如果您的应用不会出现热性能问题、则在 TLV704中、引脚4可以连接到 IN、而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Gerard