This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:FB 电阻器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728799/tps62822-fb-resister

器件型号:TPS62822

大家好、团队、

在数据表9.2.2中、建议 FB 电路的电流值约为5μA μ A。 对于1.8V 电压、客户希望使用以下值。 由于 FB 的 IC 流入电流被描述为10nA、这意味着输出电压下降了大约0.2%。 CnF 电容器的电阻值也变为1/10、因此它们计划更改电容器120PF⇒1000PF。 是否对上述设置有任何问题?

FB/GND 10k Ω
FB/Vout 为20k 欧姆

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    TPS62822数据表中的公式8显示了 CFF 值取决于 FB/GND 电阻器、根据 ME 、该值很好。 您能否详细解释  一下" FB 的 IC 流入电流被描述为10nA、这意味着输出电压下降了大约0.2%"。

    此致、

    Tanvee