This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM 自动学习周期

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726289/bq40z80evm-020-bq40z80evm-automatic-learning-cycle

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80EV2400

为了表征电池的特性、我知道可以执行自动学习周期、但我没有找到有关如何将负载和充电器连接到电路板的任何结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../slua848上的学习周期应用手册www.ti.com/.../sluubt4上的 bq40z80 EVM 用户指南 、以成功完成学习周期。 如 EVM 指南中所述、将负载/充电器连接到 J1、如图1所示。 在电路板上向下看时、PACK+是左侧的两个端子连接、PACK-是右侧的两个端子连接、而 PRES 是中间的端子连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、但为了自动启用负载和充电器、我需要在板上使用两个控制这些输出的逻辑输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z80EVM-020修订版 A 具有板载 EV2400电路、并将逻辑输出引入接头。 然而,对这一功能的测试尚未完成,将在以后提供这一能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要将 bq80xrw 库与您自己的软件配合使用:此库提供两个函数、允许使用掩码读取和写入 EV2x00 GPIO。 简单地循环遍历每个 GPIO 掩码值并检查电路板上的哪个 GPIO 引脚响应。

    我已经为 EV2300完成了此操作、以使 bq40z80学习周期完全自动化。 请参阅 github.com/.../bqev23k