请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS54360
您好!
让我在前面讲这个主题、说我拥有最少的电气经验或知识。 我们是一家小型公司、将此类工作外包给我们最近无法获得的顾问。
通过使用上述顾问 、我们最近重新设计了 PCB 并开始使用受控稳压器(PN:TPS54360QDDARQ1)。
自实施以来、我们从客户那里获得了大量退货(发货后大约有8件~1k 产品)、并对其进行了评估、发现稳压器已损坏(请参阅下图)。 所有故障器件看起来都非常相似 、在同一位置发生了损坏。
其他一些详细信息:
1.超过一半的故障发生在产品初始安装上。 这 是 在我们在发货前在内部运行装置(使用直流电源) 4小时后完成的。
2.客户是一家叉车制造商,用36伏电池为我们的电路板供电。
这种类型的故障是否是您以前看到过的? 如果是、根本原因是什么? 如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。