This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:VREF 是否可用于将输入引脚拉高?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743979/bq24070-can-vref-be-used-to-pull-input-pins-high

器件型号:BQ24070

您好!

添加到线程中提出的查询(http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/680230)。

我是否可以使用 VREF 3.3V 输出电压作为 TS、STAT1、STAT2、PG# 开漏引脚的上拉电压、以及 MODE、CE 和 ISET2引脚的上拉电压? 因为我的输入电压(外部适配器)是12V
Ts 、STAT1、STAT2、PG# 、 MODE、 CE  ISET2 为7V、因此我无法将其上拉至输入电压

因此、请确认我可以将 VREF 引脚用于上拉用途、还请建议我应该为此使用什么上拉电阻器值?

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    VREF 引脚仅在 VIN 存在时提供3.3V 电压、因此如果您将 VIN 上拉至 VREF、/PG 引脚将在 VIN 不存在时保持低电平。 您也不希望使用 VREF 上拉 CE、因为 VREF 是通过 CE 启用的。 我建议将其他引脚上拉至经过稳压的 VOUT。 此外、VREF CAN 电源的最大电流为20mA。