This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压升压转换器和高电压开关建议

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728759/high-voltage-boost-converter-and-high-voltage-switcher-recommendation

尊敬的先生/女士:

我想检查 TI 是否有任何关于高电压升压转换器和模拟高电压开关的建议、这些建议具有以下要求:

具有以下要求的高电压升压转换器 IC:

输入电压(最小值): 2.8V。 主电源由纽扣电池供电。

输出电压(最小值):100V。 如果可能、输出电压是可调节和可控的。

输出电流(最小值):1.5mA。

上升时间(最大值):1.6mSec

此外、这种高电压随后将被切换、这种高电压的频率和占空比将由主机控制。 因此、还需要一个模拟高电压开关。

我使用的是 TI 电源管理滤波器工具、没有看到有类似的建议。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK

    您的帖子已发送给高压控制器团队、但我们的产品系列中没有任何可在低至2.8V 的输入电压下工作的内容。 这听起来像是非隔离式直流/直流类型产品。

    如果您使用此链接、TI 有许多升压控制器可能适合您的用途。

    www.ti.com/.../products.html
    此致

    Peter