This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在正常模式下、DSG FET 和 CHG FET 已截断、如何通过命令将其取消?(bq40z50-R1)

Guru**** 2546590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743543/in-normal-mode-dsg-fet-and-chg-fet-already-truned-on-how-can-i-trun-off-it-via-command-bq40z50-r1

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

 大家好、所有 TI 专家、

在正常模式下、DSG FET 和 CHG FET 已截断、电池组引脚上的电压等于 BAT、此时、我在"Manufacturer Access"中输入0010、但(电池组引脚上的电压<充电器存在阈值)未满足要求。 我的器件(bq40z50-R1)仍然无法进入关断模式。

如何通过命令取消该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先断开充电器连接、然后发送关断命令。 收到命令后、监测计将在10s 后关闭 FET。 此后、如果发现电池组电压低于充电器存在阈值、则会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池、
    实际上、当我输入关断 cmd 时、电池组无法进入关断模式、并且 FET 仍然打开、为什么?只有我写 FET 控制寄存器并关闭 FET,、然后我进入关断 cmd、在这种情况下、它可以进入关断模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM。 这里介绍了有关监测计工作原理以及加电或断电方式的所有内容。