This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:铅酸电池的阻抗

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744210/bq34z100-impedance-for-lead-acid-batteries

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ34110

我正在为铅酸电池设计电池监控系统(BMS)、我已经为其订购了评估板2400和不同 IC bq34110以及 bq34z100。

我正在等待配送、但我有几个问题。 如果我错过了一些东西,我可以立即订购,而不必再等待一周  

我计划在连接到 UPS (服务器应用)的12v 150ah 上安装 BMS。 除了电压、电流之外,我还热衷于测量电池的阻抗或电阻。  

1) 1) bq34z100是 测量铅酸电池阻抗跟踪的最佳 IC 吗?  

2) 2)在 TI 看来、阻抗跟踪值是否与 bq34110 (CEDV)相同/更准确//不同? 对于 UPS 很少放电的应用、哪一个是最佳选择?

3) 3)电池市场一直在忙于争论哪种更好的预测分析方法、即 Midtronic 支持阻抗/电导、而 Alber 支持直流电阻? TI 对此有何看法? bq34z100和 bq34110将类似于哪种技术?  

4)阅读完所有技术文档后,我是否能假定两个 IC 都在施加一百万欧姆(20ohn)的负载来执行此测试。 是否可以增加该负载、从而增加电流?  

如果我的理解不正确、请随时纠正我。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinit:

    对于极少放电的应用、bq34z100将看不到鉴定阻抗测量所需的条件。 您需要使用具有服务终止功能的 bq34110。 请参阅以下视频、了解有关服务终止功能的更多信息:

    www.youtube.com/watch

    此致、
    Matt