This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 E-ink 面板驱动程序

Guru**** 2951650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743070/looking-for-e-ink-panel-driver

主题中讨论的其他器件:PMP9770、 TPS65155、 TPS65186

您好!

我们的客户现在正在寻找显示面板驱动程序、以下是要求:

 VPOS  +15V@2mA

 VNEG  -15V@2mA

 VGL  -20V@2mA

 VGH  +25V@1mA

 VDD +3.3V@12mA

 

是否有任何驱动器与单芯片中的5个电源轨相结合? 或任何推荐的分立式解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    我想您为我们提供5个输出电源轨;您还能为我们提供这些输出的输入电源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入 可以 是5V 或12v (基于修改原理图的最佳解决方案)、我正在寻找 TPS65186、TPS65155等 PMIC 或 PMP9770等参考设计。

    请帮助检查是否有任何参考设计或 PMIC 适用、非常感谢。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TI 电子墨水面板驱动器件专家将很快为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    最佳解决方案是 TPS651851、但5V 输入电压需要一个额外的3.3V LDO 来为 VDD 逻辑轨供电。 TPS651851只有一个可启用3.3V 电源轨的负载开关。

    为了利用 V3P3的有源放电特性、可将外部 LDO 放置在负载开关之前。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢 Yuor 的回应。 因此、对于请求:
    VGL -20V@2mA
    VGH +25V@1mA

    我应该使用 VDDH、VEE 并修改反馈电阻器以满足-20V 和25V 的要求,对吧?

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    你是对的。 这些值是 CP1 (VDDH)和 CP2 (VEE)的参数表中提到的典型配置。

    此致、
    Rick S.