This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:USB-TO-GPIO 连接『未知器件』

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727944/usb-to-gpio-usb-to-gpio-connect-unknown-device

器件型号:USB-TO-GPIO

您好!

我已将 USB-TO-GPIO 连接到计算机、将出现"未知设备"问题。
绿色 LED 不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先将适配器连接到 PC、而不将带状电缆连接到目标。

    如果这不能帮助断开连接并在 PC 上使用不同的 USB 连接。

    仅在绿色 LED 亮起后、才连接到目标。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Bolurian:

    当前未连接任何设备、仅连接 USB!

    情况仍然相同、更换 USB 电缆、更换 USB 插槽和更换计算机。

    我有两个 USB 转 GPIO 处于相同的情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请断开接口与 USB 的连接、 重置您的 PC 并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Bolurian:

    很好!
    实际上、我发现了真正的问题!这是 USB 转 GPIO EEPROM (24LC64)
    内部程序已被删除!我使用 Google 搜索和 TI E2E 搜索发现了许多类似情况。
    现在、我有两个解决方案:
    方法1.
    使用 EEPROM ISP 时、首先使用正常的 USB-TO-GPIO 适配器
    在使用 EEPROM ISP 之前备份 EEPROM 数据将数据写入擦除的 EEPROM 以恢复 USB-TO-GPIO
    正常。
    方法2.
    找到并下载 TUSB3210驱动程序(www.ti.com/.../sllc160)
    由于您公司的驱动程序没有数字证书、因此必须这样做。
    首先禁用数字证书(在 Windows 启动时按"F8")。
    使 TUSB3210驱动程序正常工作、然后使用 USB-TO-GPIO 固件加载程序
    (www.ti.com/.../sluc199)Update 固件、用于恢复 USB-TO-GPIO 正常。

    谢谢!