This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:模式开关相关问题:USB 眼图波形失败

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743591/tps2544-mode-switch-related-issue-usb-eyes-waveform-fail

器件型号:TPS2544

     当我们在 MB 上使用 TPS2544时、USB 眼图波形将失败。 如果将其移除、结果为通过。  请检查附件以获取波形。

     在 我们的主板上、USB 信号线长度为2840mil、最大规格可达6000mil。

     我认为原因是 IC 衰减。

         你有什么建议吗?

TPS2544眼图波形:

     

删除 TPS2544波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实看到了预期的0.2至0.3dB 插入损耗、这是基于此捕捉以及边沿速率中显示的预期带宽压缩量、应表现为 ISI 的增加。

    我认为这个眼图显示的 ISI 高于 TPS2544应产生的 ISI、我认为这可能是由于系统中某个位置的阻抗不匹配所致。

    您的主板上的阻抗匹配程度如何?
    系统中是否有次级引脚二极管或其他 ESD 结构?

    我没有看到任何迹象表明 TPS2544是此故障的原因、它更有可能与 SP2544进行系统级交互
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 USB 阻抗为80欧姆、符合 AMD 规范。  振铃为+/-10%。

    我们移除了 ESD、波形仍然出现故障。

    您能否帮助提供有关 TPS2544的布局指南? 我想仔细检查它。

    TPS2544 SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    80欧姆不是典型的布线阻抗。 几乎每个 USB 器件都是90欧姆、这是 TPS2544的建议值。 这很可能是您看到的合规性故障的原因。

    EVM 用户指南(www.ti.com/.../slvu660a.pdf) 第4.2节中提供了布局指南。