This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:LM9061-Q1的输出电压问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726165/lm9061-q1-vout-issue-of-lm9061-q1

器件型号:LM9061-Q1

尊敬的先生:

       我们参考了 LM9061-Q1的数据表图22来设计以下电路,然后输出电压仅为7.5V~8V,无法完全导通 MOS,该设计有什么问题? TI 是否有任何建议? 谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    原理图需要更正。 请参阅下面的内容。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

                感谢您的回复。 检查后,原理图上的点出现错误,实际的 PCB 如下图所示,您是否愿意向我们提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请提供的测试波形
    输入电压、输出电压、栅极、输入电流
    2.输出电压、栅极、输入电流、延迟

    在 R5短路和 C6开路的情况下再次测试

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    R5短路和 C6开路测试是否对您有所帮助?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果未解决、请随意重新打开螺纹。

    此致、
    Rakesh