This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:可靠性 FIT

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743796/lmzm23601-reliability-fit

器件型号:LMZM23601

我正在查找有关此 PN 的以下信息: LMZM23601SILR

该器件的可靠性适合哪些方面?

2.在何种温度下计算?

3.使用了什么激活能量(以 EV 为单位)来计算可靠性 FIT?

4.可靠性测试使用了多少个样本?

5.在可靠性测试中对样本进行了多长时间的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我已附上 LMZM23601 e2e.ti.com/.../7215.LMZM23601_5F00_FIT_5F00_MTBF_5F00_100418.pdf 的计算 FIT 数据

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档有点混乱。 我应该使用"IC、模拟"故障率0.2还是"总 FIT 率" 21.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    为了使 FIT 数据相关、您必须获取整个器件、包括 IC、电感器和电容。 因此、您将使用"总时基故障率" 21.2。  

    MTBF 小时的一般计算如下:

    1时基故障= 10^−9 h−1

    等效 MTBF (小时)=1/时基故障率  

    在这种^下、MTBF hrs = 1/(21.2 * 10 μ s -9)= 47、169、811

    希望这能澄清问题。

    此致

    Jimmy