This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:推荐用于+/-2.5V 的反馈电阻器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744121/tps7a39-recommended-feedback-resistors-for--2-5v

器件型号:TPS7A39

你(们)好

我正在修改 TPS7A39 EVM、并想了解+/-2.5V +/-1%条件下 E24串联电阻器的建议反馈电阻器。

现在、R1P = 11k Ω、R2P = 10k Ω、R1N = 10k Ω、R2N = 6.19k Ω。 我是说、R1P、R2P、R1N、R2N 来自数据表上的图65。 就推荐的电阻器值范围而言、这些值是否没有问题? 我只是担心这些值与数据表中的建议值部分不同。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    您的正通道将产生2.5V 电压、并且是建议的电阻值;但是、使用电阻分压器时、负通道不会产生-2.5V 电压。  请记住、由于采用拓扑结构、正负输出的计算方式略有不同:

    非常尊重、

    Ryan