This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:有关 TPS92662-Q1的技术文档和详细规格

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743918/tps92662-q1-technical-documents-and-detailed-specifications-about-tps92662-q1

器件型号:TPS92662-Q1

想要了解92662和92661之间的区别?

输出电流需要1A、我不知道是否可以使用高达100%的92661
92626会更好吗?

如何获取有关 TPS92662-Q1的技术文档和详细规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、

    TPS92661和 TPS92662在100%时均可实现1A 的良好电流

    一些差异:

    TPS92661每个开关连续电流可达2.0A。

    661使用5V 输入电压、其中662使用高达60V 的电压。

    661能够执行3.3V 或5.0V I/O
    662能够执行3.3V 或5.0V I/O

    要获取更多信息、需要通过 TI 网站申请:
    例如、搜索 TPS92662、单击器件以获取数据表、您将看到一个请求窗口。

    此致、