This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 EVM GUI 在简单程序上提供语法错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744130/lp5569-lp5569-evm-gui-gives-syntax-error-on-simple-program

器件型号:LP5569

您好!

我正在尝试使用 LP5569 EVM GUI 软件(版本1.0.0)为 LP5569编译一个简单的程序。 请参阅下面的屏幕截图。

我不明白为什么编译器声称我的"wait 0.2"命令是错误的。 "0.2"显然在"0至0.484"的范围内。 我已经在 Windows 10和 Windows 7上尝试过几次。 我尝试自己编写命令、并使用"Input Instruction (输入指令)"下的下拉菜单创建程序。 我尝试使用逗号作为十进制分隔符。 我尝试直接从命令提示符运行 lasm.exe 程序,但我没有成功。

我们非常感谢您的任何帮助。

最棒的

Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    很奇怪、我没有使用相同的代码看到此错误。

    请使用随附的文件并加载它以进行编译、以查看错误是否仍然存在。

    e2e.ti.com/.../LP5569_5F00_test.7z

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth、感谢您能很快回来。 很遗憾。 您的示例文件也没有编译。 我在第3行中得到相同的语法错误。

    我注意到、当我在"Input Instruction (输入指令)"下插入"WAIT"命令时、默认的十进制分隔符为逗号。 我在挪威、我们使用逗号作为十进制分隔符(但逗号和句点似乎都不起作用)。 编译器可执行文件中是否存在与区域相关的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一个解决方案。 我认为您的 GUI 要求 Windows 提供默认的十进制分隔符、在我的例子中是逗号。 逗号同时也是 asm 命令的参数分隔符。

    要解决此问题、请打开控制面板>区域、然后单击其他设置。 将十进制符号设置从"、"更改为"。 然后重新启动 GUI。 现在一切都按预期工作。

    您可能应该更新 GUI 以始终使用十进制分隔周期、因为这可能不是每个人都能接受的解决方案。