This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:关于 TPS2595

Guru**** 2574275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744153/tps2595-about-tps2595

器件型号:TPS2595

你(们)好

我对 TPS2595有两个问题。


1。
 我想我可以使用 UVLO 公式(1)设置 OVLO。
 这种理解是否正确?

2.
 该器件是否能够满足使用 dv/dt 控制的 USB 合规性测试的浪涌电流测试?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    感谢您的支持!

    1A)正确

    2a)是的、我们可以使用 dv/dt 控制将浪涌电流限制为任何所需的值

    此致、
    Rakesh