This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:QC 4.0解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744185/bq25710-qc-4-0-solution

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25898

大家好、

客户正在开发手动 DSO。 他们希望在系统中具有 QC 4.0快速充电功能。 BQ25710支持此功能吗? 或其他可支持 QC4.0的产品? 我对这方面的了解有限,可以就此发表一些意见吗?

谢谢、此致、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25710当然可以支持来自 QC 适配器的电压电平。 但是、充电器和状态机上没有用于处理 QC4.0握手的引脚。  

    QC4.0和其他可编程电源(PPS)通常在适配器内部具有一些接口芯片、以便与便携式设备(即智能手机、笔记本电脑等-充电 IC 所在的位置)协商输出电压/电流/功率。 对于 QC 适配器、USB Type-A/B/C 和 uUSB 电缆上的 D+/D-引脚将与适配器的协商芯片连接以处理适配器输出功率。

    话虽如此、BQ25710与外部器件没有任何协商、因此需要通过外部协商芯片甚至主机控制器/处理器来处理。

    可以处理此问题的一款单节电池充电器 BQ25898、它能够支持诸如 QC3.0的 PPS 类型电源、允许用户调节 D+/D-电压电平以处理 PPS 协商。  您可以在 TIDA-03029中找到相关的参考设计代码

    此致、

    Joel H