This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:输出电压编程

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744041/tps715-output-voltage-programming

器件型号:TPS715

大家好、

我将使用 TPS71501通过12V 电源生成5V 输出、负载电流约为5mA。

在计算电阻分压器的电阻时、我发现了一些相互矛盾的东西。

使用图13中的表、R1和 R2分别应为3.16 Mohm 和1 Mohm。

2.使用公式(3)可在 R2 = 1 Mohm 时得出 R1 = 6.29 Mohm。

由于这两个结果非常不同、请您澄清一下我们应该遵循的内容吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    第二个公式中似乎有一个轻微的拼写错误。 第二个公式应为 R1 =([Vout/Vref]- 1) x R2。 我们将在下一个数据表修订版中更正此拼写错误。

    非常尊重、
    Ryan