请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5917 您好!
我设计了使用 TLC5917驱动4个 IR LED 的 LED 驱动器电路、每个输出从 OUT0到 OUT3。 IC 由3.3V 电源供电、而 VLED (在 DS 中说明)具有相同的电源轨。
我在具有最低有效数字的情况下遇到错误检测问题;LED 上的错误检测(开路或短路)是我的应用所必需的功能。
我注意到的是:
如果我同时点亮所有 LED、然后读取屏蔽错误、在没有错误(短路或开路)的情况下、我应该读取错误寄存器中的数字15。
由于在最低有效位中发现错误、因此屏蔽错误为14。
如果我每次亮起一个 LED、然后读取屏蔽错误、则不会出现任何错误。 为什么?
DS 上的设计示例显示了一个不同于 IC 电源的 Vled 电源轨,该电源轨的电压应大于每个 LED 上的压降之和:4个 LED*2.7V=10.8V-> Vled 至少= 11V
为什么?
我的 LED 不是级联的、并且不仅共享一个驱动器输出、而且每个驱动器都有自己的输出。
谢谢