请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24630 按照规范:使用 BQ24630
正在充电:stat1 打开 stat2 关闭
充电完成:状态1 关闭 状态2 打开
充电暂停、定时器故障、过电压、睡眠模式、电池不存在、状态1 关闭 、状态2 关闭
,、在 STAT2关闭时启动电源充电状态1,在充电一段时间后,STAT1在 STAT2打开时此状态规范未提及。
请分析原因。tks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.