This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:请帮助推荐电源解决方案。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25606, BQ25600, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724817/bq27441-g1-pls-help-recommend-a-power-solution

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ25606BQ25600BQ25601

我们正在设计一个具有电池和直流电源的系统、其中直流电源输入为5V、电池是一节电池需要充电。  板载电源轨为3.3V@850mA、 5V@2A、1.8V@50mA;

如果存在直流输入、电源应来自直流输入、在移除直流输入后、电源应来自电池。 您能帮您推荐解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    您似乎希望电源解决方案使用5V 直流输入或3V-4.2V 电池。 最简单的解决方案是使用二极管、但我认为您的方框图中也缺少电池的充电器。 通常、充电器可以接受5V 输入、在为电池充电时将其传递到系统、但当不存在5V 输入时、它会向系统提供电池电压。 我已将其重新分配给充电器论坛、以供他们提出建议。 您的电池容量是多少?您需要什么充电电流和电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量为10000mah、充电电流为1A 或2A、充电电压4.2v.not 仅需要充电 IC、还需要升压直流/直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的充电器可以降压直流/直流充电并将直流/直流升压回输入。 但是、对于仅电池期间的升压模式、您将需要等待30ms 才能升压回电源。

    如果这对您来说还可以、我建议使用 BQ25895。 这将有助于将升压转换器和降压充电器整合到单个 IC 中。

    如果您只需要充电器、但仍希望升压转换器提供持续电源、那么我将介绍 BQ25600或 BQ25601 (CSP 或 QFN 封装)或 BQ25606 (这是一款独立器件)。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器 IC 更好、具有电源路径管理功能、我将在充电器 IC 之后使用升压功能、 它应在 输出电流3A 时将3.7V 升压至5V、您是否有针对升压 IC 的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助查看此解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    充电器和显示器的方框图对我来说很好。