This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:设计问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TPS65216, TPS65218D0, TPS65218, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744040/tps65216-design-problem

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:AMIC110TPS65218D0TPS65218TPS65218EVM-100

客户计划使用 TPS65216 PMIC 来偏置 AMIC110。 芯片。 条件就在这里

 应用:电机通信

DCDC1:1.1V (默认值)

DCDC2:1.2V

DCDC3:3.3V

DCDC4:1.5V

LDO1:1.8V (默认值)

问题:

1.- 此 PMIC 的 EPROM 类型是什么? MTP 还是 OTP?

2. 在验证阶段,它是否使用 MTP 类型 EPROM 进行多次编码? IC 器件型号是什么?

3.在大规模生产阶段,是否使用 OTP EPROM? 客户是否可以获得用于大规模生产的具有代码编程(自定义时序控制和输出电压)的器件? IC 器件型号是什么?

3、对于引脚17 (DC34_SEL)、我们找不到相应的电阻器? DDC3 (3.3V)和 DDC4 (1.5V)

4、对于引脚16 (PFI)、 分压电阻器的电压是多少?

5.您是否可以支持 EVM 进行评估?

6.请帮助查看此处的原理图。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Wang、

    感谢您在 e2e 上发布此问题。 我想、对于 TPS65216如何与 AMIC110配对可能会有误解。

    TPS65216原样与 AMIC110搭配使用、不需要对默认电压/定序进行任何更改。

     

    这将是电源映射:

    • DCDC1:1.1V (默认值)
    • DCDC2:从1.1V (默认值)开始、针对更高的 MPU 时钟速率、上升至1.2V
    • DCDC3:针对 DDR3的3.3V 1.5V (缺省使用 DC34_SEL 引脚)
    • DCDC4:1.5V 3.3V (默认值)、因为这是唯一生成3.3V 电压的 DCDCx 转换器
    • LDO1:1.8V (默认值)

    不 需要定制 EEPROM 设置、即使只需少量增加2.5V 电压轨也是如此。

    DCDC2电源轨可从默认的1.1V 设置开始、嵌入式 Linux 内核可根据时钟速率自动根据需要更新电压。 TPS65216的寄存器映射与 TPS65218D0相同、并且驱动器可以稍微修改以考虑 TPS65216芯片中不可用的特性(与用于 RTC 域的 DCDC5和 DCDC6以及 FSEAL 位相关的代码应该被删除)。

    电阻器 R1007和 R1008向后。 TPS65218的 AMIC110和 AM3x/4x 参考设计反向使用这些电阻器、使 PFI/PFO 引脚无效。

    交换 R1007和 R1008后、我认为可以使用 PFO 作为2.5V 电源轨的使能信号。 当您翻转电源树中的 DCDC3和 DCDC4时、TPS65216的所有其他定序与 AMIC110完全匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brian Wang0928"]

    1.- 此 PMIC 的 EPROM 类型是什么? MTP 还是 OTP?

    2. 在验证阶段,它是否使用 MTP 类型 EPROM 进行多次编码? IC 器件型号是什么?

    3.在大规模生产阶段,是否使用 OTP EPROM? 客户是否可以获得用于大规模生产的具有代码编程(自定义时序控制和输出电压)的器件? IC 器件型号是什么?

    [/报价]

    我不会回答与定制 EEPROM 设置相关的问题、因为 AMIC110不需要这些设置

    [引用用户="Brian Wang0928"]3. 对于引脚17 (DC34_SEL)、我们找不到相应的电阻器? DDC3 (3.3V)和 DDC4 (1.5V)[/QUERP]

    您找不到电阻器值、因为您翻转了 DCDC3和 DCDC4。  

    当 DC34_SEL 电阻器 RSEL = 20kOhm 时、DDR3的 DCDC3 = 1.5V、DCDC4 = 3.3V

    [引用用户="Brian Wang0928"]4. 对于 pin16 (PFI)、 分压电阻器的电压是多少?[/quot]

    电阻分压器是反向的。 R1007和 R1008应交换、以便 RHI = 100k 且 RLO = 22k。 您可以在 这个 e2e Post 中看到 、当电阻器是反向的并且它们是正确的时、我已经对预期的 PFI 电压进行了数学计算。

    [引用用户="Brian Wang0928"]5. 您能否支持 EVM 进行评估?[/QUERP]

    我们没有用于 TPS65216的专用 EVM。 您可以使用 TPS65218EVM-100并忽略备用电池域(CC、IN_BU、SYS_BU、DCDC5、DCDC6)。 您可以将输入(CC 和 IN_BU)接地、以确保正确观察 TPS65216功能集。

    [引用用户="Brian Wang0928"]6. 请帮助查看此处的原理图。

    • TPS65216未使用引脚(NC 和 GND)的建议端接与数据表正确匹配:-)
    • 如前所述、PFI 的 R1007和 R1008电阻器是反向的。
    • 如果未使用按钮(PB 引脚)、最好将 AC_DET 短接至 GND。 这样、PMIC 会在 VIN_BIAS > VUVLO 时立即上电。 R1001将 AC_DET 连接到5VD、但该电阻器应将 AC_DET 连接到 GND。
    • 默认情况下、GPIO2用作 DCDC1/2电压的热复位。 如果您注意到 DCDC2从1.1V 更改为1.2V 存在任何困难、则可以对 R1006使用更强的上拉电阻(10kOhm)、因为100k 非常弱、并且在初始化期间、我看到 GPIO2因处理器 GPIO 引脚上的弱下拉而意外触发。
    • 如果您确实订购了 TPS65218EVM-100电路板、请研究布局、并尝试尽可能接近此 EVM 的布局。 如果布局较差、则 strict=1b 设置将触发系统复位、因为 VPG 和 VOV 值非常严格。