This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:根据规范测试引导 PH 和误差放大器。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744181/tps50601-sp-test-of-the-boot-ph-and-error-amp-per-the-spec

器件型号:TPS50601-SP

在您的规格中、误差放大器拉电流/灌电流的条件为 Vcomp=1V、40mV 输入过驱。 不确定是在输入 COMP 引脚处强制施加1V 电压、还是在内部产生1V 电压。 40mV 输入过驱怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joe、

    COMP 引脚上强制施加1V 电压、40mV 输入过驱描述了误差放大器的输入在内部基准电压之上/之下产生输出电流的程度。

    谢谢、
    Daniel