This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099的 EN 引脚功能

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727367/tps61099-en-pin-function-for-tps61099

器件型号:TPS61099

大家好、

 我想获取 TPS61099的 EN 引脚功能。

Q1:如果 EN 引脚为低电平、输出电压是否为0V? 如果输出电压不是0V、那么该状态下的输出电压是多少?

Q2:数据表显示"当 EN 引脚被拉至低电压时、TPS61099x 进入关断模式。" 什么是关断模式?

Q3: 我想控制 TPS61099。  如何控制器件? 在 IN 引脚上使用 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、e2e 用户、

    Q1:是的、输出电压将为零。
    Q2:在关断模式下、输出中不会有电压、器件停止运行。
    问题3:这将取决于您控制的目标。 您想要获得什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可