This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:100nF 串联

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744103/bq76920evm-100nf-in-series

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920

您好!

为什么有两个100nF MLCC 串联(C17和 C18)与 BAT+和 BAT-输出并联? 对 C11和 C12同样的问题!

EVM-PDF 中 BQ76920图26的一部分

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、
    串联电容器用于 ESD 保护。 2串联使用、这样、如果一个短路、另一个仍然开路、从而避免单点故障。 在某些系统中、它们的安装温度为90度、因此它们在电路板弯曲期间会经历不同的应力。
    请注意、E1位于 EVM 上、但不应在产品中使用、因为它是可能会绕过 FET 的单点故障。