This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:bq76925的连接顺序

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744068/bq76925-connection-order-for-bq76925

器件型号:BQ76925

您好!

我的客户目前正在使用 bq76925进行设计、他们目前面临可疑的技术问题。

根据电池感应引脚的连接顺序、我们可以注意到高电流流入电池感应输入(例如电池2、3、4、5)。

这种情况在 GND 和/或 BAT 未连接时尤其如此。 这可能是电池组生产中的典型情况。

您是否有建议、电池应按什么顺序连接?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、
    bq76925数据表未介绍电池连接。
    EVM 用户指南指示连接顺序很重要。 EVM 使用差分电容器。 它建议先连接 BATT-、然后连接 BATT+、再连接电池连接器。
    GND 是 IC 的基准、建议首先连接。 当连接其它输入时、首先电流可能会在意外的路径中流经器件、为电池滤波电容器充电。