This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:L1额定电流

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743804/bq24650evm-639-l1-current-rating

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

bq24650EVM 的电池电流输出与 L1的额定电流之间的建议关系是什么? SLUU444A 仅表示、当输出电流高于2A 时、必须增加电流(从7安培增加)。 电池电流为8安时、我是否需要28安的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    电感器饱和电流由充电电流而不是放电电流决定。 您可以参考 BQ24650数据表表表表1和第9.2.2.1节"电感器选择"以了解这种关系。 数据表链接如下: www.ti.com/.../bq24650.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    与任何降压转换器一样、电感器的额定电流(饱和电流、isat 或发热电流的较低值)由最大直流充电电流加上电感器纹波设定(第22页的数据表 eq 12)。 用户可选择纹波、但通常不超过最大直流充电电流的40%、如第23页的数据表 eq 13所示。 该 EVM 的尺寸设计具有更小的电感、因此具有更高的纹波。