This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:先进行 ORing 或热插拔

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726815/lm5050-1-oring-or-hotswap-first

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM5069

尊敬的团队:

我的客户想知道应该将 LM5050 Oring 或 LM5059热插拔放在首位吗?

它们同时使用 LM5050和 LM5069、但不确定布局的顺序。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在许多情况下、这并不重要。 什么是电源? 客户是否尝试将一个源优先于另一个源? 或者它们是否希望两个电源为一个公共负载供电。 www.ti.com/.../tps24740.pdf 第10.3节中的系统示例 提供了更多见解。

    您能否共享完整的原理图以供查看。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的快速回复。 那么、什么情况很重要呢?

    他们不需要对源进行优先级排序。 它们具有3个电源为同一负载供电。

    电路原理图如附件所示。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    对于源优先级排序、最好在前端进行热插拔、以建立或断开路径、因为 ORing 不会断开路径。

    这里有3个电源为同一负载供电。 因此、在第一级使用单个热插拔级对三个源进行 ORing 将是不错的选择。
    您能向我的电子邮件 ID 分享分辨率更好的原理图吗?

    此致、
    Rakesh