请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25910 大家好、
我的客户询问 TPS25910 FLT 引脚建议电压、在数据表中、绝对最大值为20V、我们建议的工作电压也高达20V。
在 FLT 引脚中使用20V 上拉电压是否确实正常?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.