This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:FLT 引脚建议工作电压

Guru**** 2518040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728043/tps25910-flt-pin-recommended-operating-voltage

器件型号:TPS25910

大家好、

我的客户询问 TPS25910 FLT 引脚建议电压、在数据表中、绝对最大值为20V、我们建议的工作电压也高达20V。

在 FLT 引脚中使用20V 上拉电压是否确实正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您的支持!
    您的客户的应用用例是什么? 和终端设备?

    FLT/引脚上的20V 电压很正常、因为通过外部上拉电阻器的通过 FLT/引脚的灌电流被限制为1mA (建议值)。 FLT/引脚上建议的外部上拉电阻大于20V/1mA、即大于20k Ω。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复、我正在查看客户的原理图、设备是输入电压为20V 的 Type-C 端口、FLT 引脚上拉电阻为20k 欧姆。
    对于输入电压容差为20V 和+/-5%、最大值为21V 的情况、我想知道 FLT 引脚的绝对值是多少、低于20V、灌电流低于1mA?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您提供相关信息。
    FLT 引脚的绝对最大值为20V、灌电流为1mA。 为了增加裕度、最好使用100kOhm 等更高的上拉电阻器。 这是否回答了您的问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢、数据表规格让我很困惑、为什么 ABS 和推荐值相同(20V)。

    VIN = 19V~21V、请建议使用 FLT 引脚连接(例如:电阻分压器值?)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    是否正在使用 FLT/输出? 或馈送到微控制器?
    指示:使用与20kOhm 串联的 LED。 这已经足够好了
    要馈入微控制器:在 FLT/引脚上使用20k 和3.6k 电阻分压器。

    此致、
    Rakesh