This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:VIN DPM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743992/bq24780s-vin-dpm

器件型号:BQ24780S

尊敬的专家:

 BQ24780S 是否具有 VIN DPM 功能?  数据表中没有用于设置输入电压的 InputVoltage 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    bq24780S 没有 VINDPM 功能。 如果输入电压下降到低于 ACDET 引脚阈值、则输入 FET 被打开。 如果输入电流超过输入电流限制7%或14%、充电器将进入混合升压模式、其中降压转换器用作升压转换器并对流经系统的电流进行补充。