This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:2个 TPS22925BN 并联

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743855/tps22925-having-2-x-tps22925bn-in-parallel

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件:TPS22976TPS22975

是否有人尝试 并联两个 TPS22925BN? 意味着在相同的使能端、相同的输入端和相同的输出端运行? 我需要大于3A 的电流、并且希望并联运行这些电流。 好主意还是一场等待发生的灾难?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:  

    感谢您联系 E2E。 这是个好主意! 我们提供 了一份应用手册 、其中介绍了您提到的配置、但使用了不同的器件(TPS22976)。 同样的原理也适用于 TPS22925B。

    相反、具有较高额定电流的负载开关是否起作用、例如 TPS22975/TPS22976?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的建议、这是完美的。  

    谢谢、

    Patryk