This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM138的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743938/questions-of-lm138

主题中讨论的其他器件:LM138

我们有关于 LM138的问题。

问题1.

在数据表第12页 、8.2.1.1 "设计要求"中、

VOUT=1.25V (1+R2/R1)+Iadj (R2)

请告诉我们计算 Iadj (R2)的方法。

问题2.

输出电压为5V。

它将影响什么类型的参数。 



此致、


西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Takahiro-San、

    问题1:
    数据表中指定的 Iadj 典型值为45uA、最大值为100uA。
    Iadj(R2)是 Iadj*R2。

    问题2:
    有许多参数会影响电压变化:
    负载调节
    线路调节
    基准电压变化
    可调引脚电流变化
    温度稳定性
    电阻器容差

    谢谢、
    Daniel