This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28180:UCC28180当前问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744102/webench-tools-ucc28180-ucc28180-current-problem

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 UCC28180来设计1600W 的电源、

设计的输出电压为350V、空载时的测量电压为357V、满载时的测量电压为348V。

测量的输入电流如下所示、原因是什么?

电路原理图如下所示。

计算工具数据如下。

e2e.ti.com/.../UCC28180_5F00_355V_5F00_1.8kW_5F00_650uH_5F00_calculate-file_2D00_1.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    设计计算器中的118行警告电流感应电阻值是否会导致电流放大器饱和、在这种情况下会发生这种情况。 为了避免这种行为、请将电流感应电阻器减小至8mR。

    此致

    Peter