This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:请求查看补偿电路

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743582/ucc2897a-request-for-review-of-compensation-circuit

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP20878

你(们)好

我的客户设计的 PoE 隔离有源钳位电路使用 UCC2897A 和 TPS2373-4。

他们确实引用了 PMP20878。

他们要求确认补偿电路的值没有问题。

作为一个机密问题、不能与门户共享电路。

我想通过电子邮件联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您关注 UCC2897A。
    如果它们的输入和输出功率范围与 PMP20878相同、则它们可以将相同的值用于补偿环路。 随附的设计指南中列出了 PMP20878的环路稳定性。
    www.ti.com/.../tidudb0.pdf
    他们还可以使用功率级设计器工具来查看他们的环路设计。
    www.ti.com/.../powerstage-designer
    请分享此设计的业务机会、如生产开始日期、产量、应用等

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    客户的电路仅参考 PMP20878、但总体规格不同。
    我不知道使用"功率级设计器"时的反馈值。
    我的客户认为他们的电路很重要。
    因此、我希望通过电子邮件联系。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 s-singh2@ti.com 上向我转发他们的设计规格

    我将在此处关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续。