This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:我的 VS 波形中的哪个电压电平用于采样和 OV 故障检查?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728598/ucc28911-which-voltage-level-in-my-vs-waveform-is-used-for-sampling-and-ov-fault-check

器件型号:UCC28911

在波形上方、CH3是 VS 信号、形状与数据表图22略有不同。 与电压间的关系。 我假设从 Y2 (3)光标点 I 测得的4.2V 是采样的理想点、但波形 峰值 VS 电压大于4.6V (. 请帮助检查高于 VS 波形是否正常,如果>4.6V 可能会触发 OV 故障。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia玲、

    感谢您关注 UCC28911。 VS 波形的峰值发生在泄漏复位时间内、不应触发 OVP 保护。 VS 基准为4.05V 典型值。 样本发生在退磁结束时(波形的平坦部分)。 该波形对我来说看起来可以、但这不应使 OVP 跳闸。

    此致、

    本·洛夫