This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带延迟的负载开关

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743629/load-switch-with-delay

大家好、

 当我没有正确施加任何延迟输出时、我尝试使用分立式实施两个负载开关。

 但一旦施加延迟、输出就会衰减。 请告诉我原因。

请找到随附的 TINA TI 文件

此致
哈里

e2e.ti.com/.../LOAD_5F00_SIM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您与我们联系。
    是的、在第二种情况下、由于 R2和 C1、PMOS 的栅极(T3)需要更多时间才能达到零(或较低 MOS T4的源极电势)、从而使 PMOS 导通。 而在第一种情况下、PMOS (T1)的栅极会有效地达到零(或较低 MOS T2的源极电势)并使其导通。
    您可以减小 R2和 C1值、也可以运行仿真以延长查看结果的时间。

    希望这能解答您的疑问。