请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5121-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5121
降级:
我们如何使用 webench 在4.5V-30V 输入、8V 14A 输出下模拟 LM5121-Q1?
我们必须让最大输入电压低于输出电压、Webench 将提供一个设计。 但是、它将 影响 MOS 和二极管的选择。
Webench 无法在旁路模式下提供设计。
您能提供一些建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.