This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:PWM 调光的频率范围

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727952/tps92630-q1-the-frequency-range-for-the-pwm-dimming

器件型号:TPS92630-Q1

大家好、团队、

我们在数据表中找不到 PWM 调光的 PWM 频率范围。 您可以共享吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 频率没有特别的限制。 它受开启和关闭时间的限制。 通常、客户在200Hz 至2kHz 的 PWM 频率下使用该器件。