This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:客户使用 LMG3410进行电机驱动设计时、需要添加额外的体二极管?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743955/lmg3410r050-need-add-additional-body-diode-when-customer-use-lmg3410-to-design-for-motor-drive

器件型号:LMG3410R050

 大家好、

    众所周知、我们的 LMG3410集成 GaN。 但我们在内部芯片中找不到体二极管。  客户想知道在设计电机驱动器时是否需要添加额外的体二极管。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    LMG3410系列没有体二极管。 由于这个结构、它没有由 PN 结引起的反向恢复。 但是、它仍然可以通过较高的压降从源极导通至漏极。 因此、在电机驱动情况下不需要额外的二极管、只要死区时间得到良好控制、就不应给电路带来过多的额外损耗。 希望它能帮助你!

    谢谢、此致、
    连星福