This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50R2,状态= 0x0E,Ra 标志= 0055 μ s、但 Rax 标志= FFFF 了解成功?

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728363/bq40z50r2-update-status-0x0e-ra-flag-0055-but-rax-flag-ffff-is-learing-success

您好:工程师 S Ü D

       首次充满 电,等待2小时,更新状态从4到5。

         ,0.2c,    ,5小时,将,状态从5 μ s 更新为6 μ s、Ra 标志= 0055 μ s Rax 标志= FFFF  Ra 电阻器选项卡更新

       第二 次完全  充电,等待2小时 ,  更新状态从 0x06到0x0E, 且 Ra 标志= 0055, Rax 标志= FFFF,   

       Ra 和 Rax?之间的区别是什么

         ,状态= 0x0E,Ra 标志= 0055 μ s、但 Rax 标志= FFFF   正在获得成功?

       3. 我是否需要在  0.2c,等待5小时 ,持续?的情况下进行完全放电

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanbin、您好!

    1:RA 和 Rax 会轮流更新。 我们为每个电池分配了两个 Ra 表、以防止磨损 DataFlash、因为 Ra 会频繁更新。 如果 Ra_flag 或 Rax_FLAG 设置为0055、则表示使用并更新了该表。 其他设置为 FFFF 或0000。

    前导的两个字节意味着 可报告中的数据值是更新的或默认值。 如果 它们是00、则  之前已更新过。 如果它们为 off、则为默认值

    结束两个字节意味着激活两个字节中的哪个表。 如果 为 55、则使用此表并将更新。 如果它们是00、则禁用此表

    2.0E 表示 Qmax 字段更新。 当您完成第一个学习周期后、它已成功更新为06。 在下一个周期中、它又更新了一次。

    RA 标志会更新为0055、因为您在学习周期中更新了 Ra 表、并且此表已激活。 该表将在下一个周期被禁用

    RAX 标志未更新(默认值)。 此表将更新、并在下一个周期将 Rax 标志更改为0055

    FFFF 表示该表从未更新和禁用。

    3.您已成功完成学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jasper Yi
    非常感谢,很棒,太详细了、无法解释