This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:集成驱动器和输出级、用于驱动60V @ 10安培的音圈

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743795/lmg5200-integrated-driver-and-output-stage-for-driving-voice-coil-with-60v-10-amps

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:DRV8838、

我希望将电压为48-60V 的音圈驱动到5欧姆线圈中、脉冲周期为10ms、以使其工作。 我需要 H 桥输出、因为我在两个方向上都在工作。 我试用了6A Drv8838系列 IC、它们用于概念验证、但电压和电流不够高。 环境温度高达150°C、但占空比非常低、每分钟运行20次之间为0.25秒。

我希望使用 GA N 技术、并且需要找到最佳的控制器或驱动器 IC 来驱动。 我有一个发送5V 逻辑 DIR 和 OUT 信号的处理器、但只要输出级处理来自线圈的反向电流和过冲电流、我就可以输出所需的任何其他信号。 我安装在一个较窄的(1英寸)电路板上、如果可能、我更愿意远离 BGA 型 IC、因为对于此井下油田应用、振动和冲击将非常重要。

如果您有什么东西、我还想了解一种可提供60V 输出的直流/直流转换器集成解决方案。

谢谢

Dale Pratt

dalep@tsri.ca

403-815-7710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    感谢您的帮助、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解答您的问题。

    下面的链接是一个很好的起点、我们的半桥 GaN 驱动器产品系列可能对您有所帮助。

    www.ti.com/.../gan-fet-driver.html

    请查看并告知我们您是否需要进一步的帮助、如果有需要、请按按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    我不确定您要寻找的电流范围、但考虑到您的情况、LMG5200 GaN 半桥模块可能是您的理想选择。 这是一个半桥功率级、其驱动器集成在 QFN 封装内、额定电压为80V/10A。 谢谢!

    连